80210–100–12

Inspection des kits de capot à joint d’étanchéité certifiés NEMA 2

Inspecter les pièces pour vérifier le positionnement du joint (figure 1). Des exemples de joints endommagés sont illustrés à la figure 2.

REMARQUE: Mettre de côté toute la quincaillerie pour pouvoir la réutiliser.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION OU D’ÉCLAIR D’ARC
Un joint endommagé peut entraîner un défaut d’éclair d’arc. Remplacer tout joint endommagé.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Capots avec joint

Exemples de joints d’étanchéité endommagés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?