DOCA0413ES-00

Descripción general

Introducción

Los controladores de factor de potencia permiten medir y controlar las unidades de control de factor de potencia para la compensación centralizada de la potencia reactiva. El factor de potencia medido por EL se compara con los valores de consigna para proporcionar la compensación necesaria. El controlador del factor de potencia conecta y desconecta automáticamente los pasos del condensador.

EL es un relé microcontrolador diseñado para montaje empotrado con conectores enchufables traseros. Además, el dispositivo EL muestra el Cosθ del sistema, en modo de funcionamiento automático, el dispositivo EL muestra el valor eficaz de la tensión (V), corriente (I), potencia activa (W), potencia reactiva (kvar), potencia aparente (VA), THD-I y THD-V de la fase de medición.

Especificación del panel frontal

En el panel frontal del dispositivo EL hay indicadores LED de advertencia, una pantalla y tres botones de configuración.

N.º de lista

Botones e indicadores LED

Descripción

1

1-12

En la pantalla se muestra el estado de cada paso del condensador según el modelo (por ejemplo, EL12 tiene 12 pasos).

2

Indicador LED K (Kilo)

Cuando este indicador LED se enciende, multiplica el valor mostrado por 1000.

3

Menú Set

En la pantalla se muestran las opciones del menú que corresponden a los indicadores LED.

4

Indicador LED Auto/Manual

Si este indicador LED permanece encendido, el dispositivo EL funciona en modo automático. Si parpadea, significa que el dispositivo EL funciona en modo manual.

Pulse el botón OK durante 3 segundos para acceder al menú y cambiar el modo de funcionamiento.

5

Indicador LED Cosθ/Auto Setup

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos; cuando se abra el indicador LED, la configuración automática habrá finalizado. En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED pulsando los botones y , se muestra el cosφ del sistema.

6

Indicador LED PF/Cosθ

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para que se abra el menú de Cosϕ. En este menú, podrá ajustar el Cosϕ seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra el factor de potencia del sistema (PF).

7

Indicador LED V/Time

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para que se abra el menú. En este menú, podrá ajustar el tiempo de respuesta y el retardo de reconexión seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra la tensión de fase (V).

8

Indicador LED I/Step

Mantenga pulsado el botón Set durante 3 segundos para que se abra el menú. En este menú, podrá ajustar el número de pasos seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra la corriente de fase (I).

9

Indicador LED W/Program

Mantenga pulsado el botón Set durante 3 segundos para que se abra el menú. En este menú, podrá ajustar la secuencia de potencia seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra la potencia activa del sistema (W).

10

Indicador LED VAr/Transformer

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para que se abra el menú. En este menú, podrá ajustar la tensión de funcionamiento, el ángulo de fase y la relación del transformador de corriente seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra la potencia reactiva del sistema (VAr).

11

Alarm/VA LED

Mantenga pulsado el botón OK durante 3 segundos para que se abra el menú. En este menú, podrá ajustar la protección contra sobretensión y THD seleccionando este indicador LED.

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED mediante los botones y , se muestra la potencia aparente del sistema (VA).

12

Indicador LED THD

En el modo automático, cuando se selecciona este indicador LED pulsando los botones y , los valores de THD se muestran pulsando el botón OK.

13

Indicador LED M (Mega)

Cuando este indicador LED está encendido, el valor mostrado debe multiplicarse por 106.

14

Botón OK

Botón Intro para diferentes ajustes.

15

Botón (arriba)

Para subir en el menú y aumentar el valor numérico de un ajuste.

16

Botón (abajo)

Para bajar en el menú y reducir el valor numérico de un ajuste.

17

Automatic Setup

Automatic Setup se inicia pulsando los botones y a la vez.

18

Indicador LED C+

Este indicador LED se enciende cuando el dispositivo EL conecta los pasos del condensador.

19

Indicador LED Normal

Este indicador LED se enciende cuando se alcanza la compensación deseada.

20

Indicador LED C-

Este indicador LED se enciende cuando el dispositivo EL desconecta los pasos del condensador.

21

Indicador LED THD

Este indicador LED de advertencia se enciende cuando las relaciones armónicas de tensión superan los valores ajustados.

22

Indicador LED Insufficient Compensation

Este indicador LED de alarma se enciende cuando se produce un factor de potencia bajo.

23

Indicador LED Over Compensation

Este indicador LED de alarma se enciende cuando se produce una compensación excesiva.

24

Indicador LED Over Voltage

Este indicador LED de alarma se enciende cuando se produce una sobretensión.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.