990-6290D-017

Collegare i cavi del parallelo in un sistema in parallelo

  1. Collegare i cavi del parallelo opzionali tra tutti gli UPS del sistema in parallelo.
    NOTA: Per la posizione delle porte del parallelo, consultare Interfacce di comunicazione.
  2. Verificare l'impostazione del CAN_R (per la posizione di CAN_R vedere Interfacce di comunicazione).
    • Per sistemi in parallelo con ≤ 4 UPS in parallelo, il CAN_R di tutti gli UPS deve essere in posizione di accensione (ON).
    • Per sistemi in parallelo con ≥ 5 UPS in parallelo, il CAN_R di tutti gli UPS deve essere in posizione di spegnimento (OFF).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?