990-5993C-028

Установка батарей в шкаф модульной батареи в системах Easy UPS 3S 208 В

  1. Снимите крышку в передней части батарейных полок.
  2. Держась за рукоятку, устанавливайте модули батарей поочередно, начиная снизу вверх.
  3. Опустите ручку каждого модуля батареи и закрепите с помощью расположенных спереди винтов.

    Модуль батареи – вид спереди

  4. Снимите термоусадочные трубки с клемм питания и подключите клеммы в батареям.
  5. Установите небольшие разъемы (от E3SOPT009) в указанных местах каждой линейки аккумуляторных батарей.
  6. Установите крышку спереди батарейных полок.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?