990-5912D-007

Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για σύστημα UPS 3:1

  1. Συνδέστε τα καλώδια PE στον αγωγό γείωσης προστασίας (PE).

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  2. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου από την τροφοδοσία.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης από την τροφοδοσία (μόνο L1 και N).
  3. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια εισόδου του UPS.
    • Για διπλή ηλεκτρική παροχή: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης του UPS (μόνο L1 και N).
  4. Συνδέστε τα καλώδια εξόδου του UPS.
  5. Συνδέστε τα καλώδια φορτίου.

    GVSBPSU20K60H και GVSBPSU80K120H

  6. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στα ανακουφιστικά καλωδίων στην αριστερή, επάνω και κάτω πλευρά του πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;