990-5912D-019

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 설치 절차

단일 시스템 - 단일 주 전원

단일 시스템 - 이중 주 전원

  1. 유지보수 바이패스 패널을 벽에 장착.
  2. 케이블에 대한 유지보수 바이패스 패널 준비.
  3. 중성선 점퍼 제거.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
  5. Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 신호 선 연결 - 단일 시스템.
  6. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  7. 최종 설치.
설치 완료 후 유지보수 바이패스 패널을 이동하거나 해체하려면 유지보수 바이패스 패널을 해체 또는 새 위치로 이동를 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?