990-6204D-025

Połącz kable równoległe z układzie równoległym

  1. Podłącz opcjonalne przewody równoległe pomiędzy wszystkimi zasilaczami UPS systemu równoległego.
    UWAGA: Lokalizację portów równoległych można znaleźć w dokumencie Interfejsy komunikacyjne.
  2. Zweryfikuj ustawienie CAN_R (lokalizację CAN_R można znaleźć w dokumencie Interfejsy komunikacyjne).
    • W przypadku układów równoległych z ≤ 4 równoległymi zasilaczami UPS, przełącznik CAN_R wszystkich zasilaczy UPS musi znajdować się w pozycji WŁ.
    • W przypadku układów równoległych z ≤ 5 równoległymi zasilaczami UPS, przełącznik CAN_R wszystkich zasilaczy UPS musi znajdować się w pozycji WYŁ.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.