990-91216B-012

Retrait du cavalier neutre

NOTE: Le cavalier neutre réalise un raccordement vissé du neutre de sorte qu'il ne soit pas déconnecté lors de l'ouverture des disjoncteurs à 4 pôles.
NOTE: Ne retirez les cavaliers neutres dans les installations Galaxy VS que s'il s'agit d'une exigence locale. La suppression des cavaliers de neutre est une option dans les installations Galaxy VS.
NOTE: Retirez toujours les cavaliers neutres dans les installations Easy UPS 3S et dans les installations Easy UPS 3M. La suppression des cavaliers de neutre est obligatoire pour les installations Easy UPS 3S et pour les installations Easy UPS 3M.
  1. Retirez les cavaliers neutres (câble et/ou jeu de barres) entre UOB1 et UOB2. Réinstallez les vis dans la même position.
  2. Retirez les cavaliers neutres sur le MBB (câble ou jeu de barres).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?