990-91378D-019

Galaxy VXL UPS에 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 Class 2/SELV 케이블을 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 분리하여 배선합니다.
권장 신호 선 크기 UPS까지의 최대 거리
0.5mm2 50m
0.75mm2 100m
1.0mm2 200m
  1. 배터리 캐비넷에 배터리 온도 센서 0M-1160을 설치합니다. 두 개의 온도 센서가 UPS와 함께 제공됩니다.
    경고
    화재 위험
    올바른 온도 측정을 위해 배터리 캐비넷에 설명된 대로 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷의 전면 모습

  2. 비어 있는 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 배터리 온도 센서 케이블을 UPS에 그림과 같이 배선하고 연결합니다.
    주의: 온도 센서 케이블은 Class 2/SELV로 간주 됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.

    배터리 차단기 전면 모습

  4. 비어 있는 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 신호 선을 배터리 차단기에 연결합니다.
  5. 신호 선 연결:
    1. AUX 스위치(1,4)에 신호 선을 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일(D1, D2)에 신호 선을 연결합니다.

    배터리 차단기 전면 모습

  6. 그림에 표시된 대로 UPS에 신호 선을 연결합니다.

    1~4개의 배터리 차단기로 구성하기 위한 AUX 스위치 및 저전압 트립 코일 연결

    5~8개의 배터리 차단기로 구성하기 위한 AUX 스위치 연결

    5~8개의 배터리 차단기로 구성하기 위한 저전압 트립 코일 연결

  7. 배터리 차단기에 커버를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.