990-5454C-019

제품에 번역된 안전 라벨 추가

제품의 안전 라벨은 영어와 프랑스어로 표시되어 있습니다. 번역된 안전 라벨 시트가 제품과 함께 제공됩니다.
  1. 제품에 함께 제공된 번역된 안전 라벨 시트를 찾아보십시오.
  2. 번역된 안전 라벨 시트에서 885-xxx/TMExxxx 번호를 확인하십시오.
  3. 제품에서 시트의 번역된 안전 라벨에 일치하는 안전 라벨을 찾아 885-xxx/TMExxxx 번호를 찾으십시오.
  4. 기존 프랑스어 안전 라벨 위의 제품에 원하는 언어의 대체 안전 라벨을 추가합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?