990-5912D-019

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 신호 선 연결 - 단일 시스템

  1. 유지보수 바이패스 패널에서 3개의 차단기 표시등과 차단기 표시등 라벨을 제거합니다. 차단기 표시등은 Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M에서 지원되지 않습니다.

    GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

  2. 내부 도어의 구멍에 3개의 원형 블랭킹 플러그를 설치합니다.
  3. 제어 단자 블록에서 차단기 표시등에 대한 내부 연결을 제거합니다(핀 1-4).
  4. 제어 단자 블록에서 MBB AUX 스위치(핀 7-8)에 대한 내부 연결을 NC(정상 닫힘)에서 NO(정상 열림)로 수정합니다.
  5. 구성에 따라 유지보수 바이패스 패널의 제어 단자 블록에 있는 Class 2/SELV 신호 선을 UPS에 연결합니다.
    주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.

    GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

    주의: MBB용 Easy UPS 3S에는 전용 입력 접점이 없습니다. 기본적으로 J5 구성 가능한 입력 접점을 사용하고 기본 CB NO로 구성합니다.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. 신호 선의 여유 부분을 당겨 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?