990-6392E-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa De 5 a 95 % sin condensación De 10 a 80 % sin condensación
Clase de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.