990-6392E-017

Panoramica del sistema Easy UPS 3S con pannello bypass di manutenzione in parallelo

UIB Sezionatore ingresso unità
SSIB Sezionatore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore uscita unità
MBB Interruttore bypass di manutenzione in UPS
SIB Sezionatore di isolamento sistema
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
NOTA: Nei sistemi in parallelo con un sezionatore bypass di manutenzione esterno MBB, gli interruttori bypass di manutenzione MBB nell’UPS devono essere bloccati in posizione aperta.

Sistema con singola rete di alimentazione Easy UPS 3S

Sistema con doppia rete di alimentazione Easy UPS 3S

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.