990-5912D-019

Galaxy VS UPS용 신호 선 연결 - 단일 시스템

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H 및 GVSBPSU80K120H

  1. 구성에 따라 유지보수 바이패스 패널의 제어 단자 블록에 있는 차단기 표시등의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS에 연결합니다.
    주의: 차단기 표시등 회로는 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다. 회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 차단기 표시등 단자에 회로를 연결하지 마십시오.

    단일 시스템 - 단일 주 전원

    단일 시스템 – 이중 주 전원

  2. 구성에 따라 유지보수 바이패스 패널의 제어 단자 블록에 있는 non-Class 2/non-SELV 신호 선을 UPS에 연결합니다.

    단일 시스템 - 단일 주 전원

    단일 시스템 - 이중 주 전원

  3. 신호 선의 여유 부분을 당겨 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.