990-5940H-006

Símbolos utilizados en el producto

Este es el símbolo de conexión a tierra/toma de tierra.

Este es el símbolo de conductor de protección de tierra/toma de tierra del equipo.

Este es el símbolo de corriente continua. También se denomina DC.

Este es el símbolo de corriente alterna. También se denomina AC.

Este es el símbolo de polaridad positiva. Se utiliza para identificar el terminal o los terminales positivos del equipo con los que se utiliza o se genera corriente continua.

Este es el símbolo de polaridad negativa. Se utiliza para identificar el terminal o los terminales negativos del equipo con los que se utiliza o se genera corriente continua.

Este es el símbolo de batería.

Este es el símbolo del conmutador estático. Se utiliza para indicar los interruptores que se han diseñado para conectar o desconectar la carga de la alimentación de entrada sin la existencia de piezas móviles.

Este es el símbolo de convertidor AC/DC (rectificador). Se utiliza para identificar un convertidor AC/DC (rectificador) y, en caso de dispositivos enchufables, para identificar las correspondientes tomas de corriente.

Este es el símbolo de convertidor DC/AC (inversor). Se utiliza para identificar un convertidor DC/AC (inversor) y, en caso de dispositivos enchufables, para identificar las correspondientes tomas de corriente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?