Ajout d’équipements Modbus via les pages Web
Présentation
Les équipements Modbus TCP/IP et Modbus-SL peuvent être ajoutés ou supprimés du système EcoStruxure Panel Server via les pages Web de Panel Server.
Détection d’équipements Modbus TCP/IP avec une liste sélective
Dans la page Web 502
(reportez-vous à Communication Ethernet) et l’ID
d’unité par défaut est 255
(reportez-vous
à Fonction de passerelle Modbus).
Pendant la détection des équipements, Panel Server utilise, par ordre de priorité :
-
Un modèle d’équipement personnalisé, le cas échéant (le modèle d’équipement personnalisé le plus récemment modifié s’il existe plusieurs modèles)
-
Un modèle intégré.
Résultat : Le tableau Résultat de la détection présente les informations suivantes pour chaque équipement détecté sur le réseau Modbus TCP/IP :
-
Image (modèles d’équipements intégrés)
-
Nom de l’équipement
-
Adresse IP
-
Port
-
ID d’unité
L’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.
Ajout manuel d’équipements Modbus TCP/IP
Dans la page Web
, accédez à la section et saisissez les informations suivantes pour chaque équipement :-
Adresse IP
-
Port
-
ID unité
-
Équipement
Résultat : Une fois détecté, l’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.
Pour ajouter manuellement un équipement Modbus TCP/IP en appliquant un modèle d’équipement personnalisé de la liste déroulante, sélectionnez
, puis :-
Saisissez les valeurs pour
-
Adresse IP
-
Port
-
ID unité
-
-
Sélectionnez le nom du modèle d’équipement personnalisé dans Équipement.
Détection d’équipements Modbus-SL avec une liste sélective
Dans la page Web
, accédez à la section et saisissez la liste des adresses Modbus (1-254) pour lesquelles les équipements doivent être détectés.Pendant la détection des équipements, Panel Server utilise, par ordre de priorité :
-
Un modèle d’équipement personnalisé, le cas échéant (le modèle d’équipement personnalisé le plus récemment modifié s’il existe plusieurs modèles)
-
Un modèle intégré.
Résultat : Le tableau affiche les informations suivantes pour chaque équipement détecté sur le réseau Modbus-SL :
-
Image
-
Nom de l’équipement
-
ID du serveur virtuel (ID du serveur)
L’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.
Ajout manuel d’équipements Modbus-SL
Dans la page Web
, saisissez l’ID du serveur physique de l’équipement à ajouter et sélectionnez le type d’équipement.Résultat : Une fois détecté, l’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.
Pour ajouter manuellement un équipement Modbus série en appliquant un modèle personnalisé de la liste déroulante, sélectionnez
, puis :-
Renseignez le champ ID du serveur.
-
Sélectionnez le nom du modèle d’équipement personnalisé dans Équipement.
Ajout d’équipements Modbus-SL connectés à une passerelle Panel Server enfant
Pour ajouter des équipements Modbus-SL connectés à un Panel Server enfant/aval (reportez-vous à l’exemple), accédez à .
Renseignez les informations suivantes :
-
Adresse IP du Panel Server enfant/en aval
-
ID de serveur virtuel de l’équipement Modbus dans ID unité
-
Type d’équipement Modbus
Résultat : Une fois détecté, l’équipement s’affiche dans la section Équipements Modbus.
Lecture des registres Modbus
Pour résoudre les problèmes d’ajout d’équipements Modbus, accédez à la page Web Lecture des registres.
. Renseignez les paramètres d’identification d’équipement Modbus décrits dans le tableau ci-après, puis cliquez sur le boutonRésultat : Un tableau affiche la liste des numéros de registre et le contenu des registres dans le format sélectionné.
Paramètre | Disponibilité par équipement | Description | |
---|---|---|---|
Type d’équipement |
Modbus série |
Modbus TCP/IP |
Sélectionnez Modbus SL ou Modbus TCP/IP dans la liste. Les autres paramètres affichés dépendent du type d’équipement sélectionné. |
ID d’équipement |
✔ |
- |
Saisissez l’identifiant d’équipement virtuel dont vous souhaitez lire les registres. Plage de valeurs 1–254. |
Adresse IP |
- |
✔ |
Saisissez l’adresse du réseau TCP. |
Port |
- |
✔ |
Saisissez le port de l’équipement |
ID unité |
- |
✔ |
Saisissez l’ID de l’équipement. Plage de valeurs 1–255. |
Code de fonction |
✔ |
✔ |
Sélectionnez dans la liste la fonction Modbus à utiliser pour lire les registres de l’équipement identifié :
|
Registre de démarrage |
✔ |
✔ |
Saisissez le numéro du premier registre à lire. Pour les codes de fonction FC01 et FC02, utilisez le calcul suivant pour spécifier le numéro de bit : (Numéro de registre - 1) * 16 + (décalage de bit + 1) où le décalage indique l’ordre des bits (de 0 à 15) |
Nombre de registres |
✔ |
✔ |
Saisissez le nombre total de registres consécutifs à lire. |
Format du résultat |
✔ |
✔ |
Pour les codes de fonction FC03 et FC04, sélectionnez dans la liste le format d’affichage des résultats :
Le résultat des codes de fonction FC01 et FC02 est 1 (vrai) ou 0 (faux). |