RF-ID

Eine IEEE 802.15.4-Adresse, die jedem Wireless-Gerät zugewiesen wird. Es handelt sich um die eindeutige Kennung des Geräts, die bei der Erkennung des Geräts durch den Panel-Server verwendet wird. Die RF-ID meines Geräts suchen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?