Desativação permanente de redes sem fios

Apresentação

Os modelos Panel Server PAS600LWD e PAS600PWD não tem, originalmente, capacidade de rede sem fios IEEE 802.15.4 ou Wi-Fi.

As redes sem fios IEEE 802.15.4 e Wi-Fi podem ser desativadas de maneira permanente e simultânea noutros modelos Panel Server Universal e em Advanced. Assim que as redes sem fios forem desativadas através deste comando, será permanente e não poderá ser anulado. Nem uma reposição de fábrica, nem um restauro de cópia de segurança podem ativar novamente as capacidades de rádio. Se for necessária uma rede IEEE 802.15.4 ou Wi-Fi, o Panel Server deve ser substituído por um novo.

A desativação permanente das redes sem fios não é guardada no ficheiro de cópia de segurança da configuração do Panel Server (consulte o tópico detalhado).

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal (exceto nos modelos WD, que não têm capacidade sem fios) e Panel Server Advanced.

Definir os parâmetros

A desativação permanente de redes sem fios está definida nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Segurança > Gestão de rede > Desativar redes sem fios.

Desativar redes sem fios de maneira permanente

AVISO
Perda permanente de comunicação com dispositivos sem fios
A desativação permanente de redes sem fios desativa permanentemente a comunicação com dispositivos sem fios. Siga este procedimento apenas se tiver a certeza de que não pretende comunicar com dispositivos sem fios no futuro.
A não observância destas instruções pode resultar em perda involuntária de comunicação.

Para desativar redes sem fios IEEE 802.15.4 e Wi-Fi de maneira permanente e em simultâneo no Panel Server, efetue o seguinte:

  1. Na página Web Gestão de rede, clique em Desativar todas as redes sem fios.

  2. Leia com atenção a mensagem pop-up antes de confirmar ou cancelar a desativação na janela apresentada.

    Resultado: Depois de confirmar a desativação, o Panel Server é reiniciado automaticamente. Após a reinicialização, ambos os tipos de rede sem fios estão desativados de maneira permanente no Panel Server e indicados como tal nas páginas Web. A desativação é irreversível.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?