Proxy

Apresentação

É necessário configurar as definições de proxy no Panel Server quando forem cumpridas as seguintes condições:

  • se utilizar o acesso remoto ou a ligação à nuvem e

  • se o administrador de rede tiver implementado uma proxy na rede local.

O endereço proxy e o número da porta são fornecidos pelo seu administrador de rede.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

O proxy está definido nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Comunicação de rede > Proxy.

Definições de ativação do proxy

Parâmetro Descrição

Proxy HTTP

Utilizado para ativar/desativar o proxy HTTP (desativado por predefinição).

Proxy HTTPS

Utilizado para ativar/desativar a proxy HTTPS (desativada por predefinição).

Definições de proxy HTTP e HTTPS

Os parâmetros seguintes são apresentados apenas quando o parâmetro proxy HTTP ou Proxy HTTPS está ativado.

Parâmetro Descrição

Endereço

Utilizado para introduzir o endereço IP ou nome de domínio do servidor proxy HTTP ou HHTPS.

IMPORTANTE: Não introduza o prefixo http:// ou https://.

Porta

Utilizado para introduzir a porta HTTP ou HHTPS.

Autenticação

Utilizado para ativar/desativar se a autenticação de proxy for necessária (desativado por predefinição).

Anfitriões não proxy

Utilizado para introduzir as exceções de anfitriões numa lista de anfitriões não proxy.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?