Control remoto y programación desde la nube

Presentación

ADVERTENCIA
INICIO IMPREVISTO DEL FUNCIONAMIENTO
Permita únicamente el control remoto o programado de cargas eléctricas no críticas que puedan dejarse desatendidas con seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El control remoto le permite administrar cargas eléctricas no críticas de manera remota o enviar comandos cuando el EcoStruxure Panel Server está conectado servicio en la nube de Schneider Electric.

La función es compatible con los siguientes dispositivos:

  • Dispositivos de E/S PowerTag C

  • Dispositivos Exiway Link

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de control remoto de salidas está habilitada y deshabilitada en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Publicación de datos.

  1. En Método de publicación, seleccione Servicios en la nube de Schneider.

  2. En Control remoto, haga clic en el conmutador para activar y programar el control remoto de las salidas.

  3. Guarde la configuración.

  4. Lea el mensaje emergente de seguridad y haga clic en Confirmar o en Cancelar.

El control remoto ordena a los dispositivos PowerTag C IO

Esta función permite realizar lo siguiente:

  • Ejecutar órdenes de control de manera remota en un dispositivo conectado a través de un dispositivo PowerTag C IO configurado como contactor con modalidad de bucle de retroalimentación o modalidad de telerruptor, mediante la aplicación en la nube de Schneider Electric. Para obtener más información, consulte Configuración de dispositivos de control PowerTag a través de páginas web.

  • Enviar un programa de control cuando el EcoStruxure Panel Server está conectado al servicio en la nube de Schneider Electric. El programa permite que el Panel Server ejecute órdenes de control programadas de manera remota, incluso si se interrumpe la conexión con la nube.

    Cuando se recibe y se ejecuta un programa, se muestra la siguiente información en las páginas web:

    • En el encabezado de página, se muestra Programación de control a la derecha de Servicio en la nube.

    • En Configuración > Publicación de datos > Control remoto, el conmutador aparece de color verde.

  • Enviar actualizaciones de estado en tiempo real del dispositivo supervisado a la nube de Schneider Electric.

Envío de comandos a dispositivos Exiway Link

Puede enviar los siguientes comandos a dispositivos Exiway Link desde la nube de Schneider Electric:

  • Buscar un dispositivo

  • Deshabilitar o habilitar pruebas periódicas

  • Iniciar prueba funcional

  • Encender/apagar luz

  • Sincronizar dispositivos Exiway Link

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?