Publicación en el servidor HTTPS

Presentación

EcoStruxure Panel Server proporciona una conexión segura a un servidor HTTPS con una autoridad de certificación.

Cuando se activan el muestreo de datos y la publicación en HTTPS, los datos muestreados de los dispositivos se publican en el servidor HTTPS como archivos json o csv. Se publica un máximo de un mes de datos (Entry o Universal) o tres meses de datos (Advanced) en el servidor HTTPS. Si el muestreo de datos se activó antes de este período, no se publicarán datos más antiguos.

Cuando la publicación HTTPS está activa, la publicación de datos en servicios en la nube o SFTP no está disponible.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de publicación se configura en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Publicación de datos > Método de publicación > HTTPS.

Rellene los campos Información de conexión y Configuración de publicación descritos en las siguientes tablas.

Configuración de Publicación HTTPS (Panel Server Entry y Universal)

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro

Ajustes

Descripción

Información de conexión

Servidor

El nombre de host del servidor HTTPS se puede definir como el valor de la dirección IP o como, por ejemplo, myHTTPSserver.mydomain.com.

Puerto

Se utiliza para definir el puerto TCP del servidor HTTPS.

Ruta

Se utiliza para introducir la ruta que se utilizará en el servidor HTTPS para la publicación de datos. Por ejemplo, si /home/user/ es el directorio predeterminado para el servidor HTTPS, la ruta configurada con /myHTTPSPath publicará en /home/user/myHTTPSPath.

Nombre del campo

Se utiliza para especificar el valor de la parte del parámetro name de la sección form-data incluida en el archivo que se publica. De forma predeterminada, el nombre del campo es datafile1. El nombre del campo es necesario para comunicarse con el servidor HTTPS.

Método de conexión

Botón de opción utilizado para habilitar la autenticación de ID.

Nombre de usuario

Se utiliza para escribir el nombre de usuario para el acceso al servidor HTTPS.

Contraseña

Se utiliza para escribir la contraseña para el acceso al servidor HTTPS.

Probar conexión

Botón utilizado para probar la conexión al servidor HTTPS.

Ajustes de publicación

Formato de publicación

Se utiliza para seleccionar el formato de archivo exportado:

Período de publicación

Se utiliza para seleccionar la frecuencia de publicación en el servidor HTTPS (ajuste predeterminado: 10 min).

NOTA: El período de publicación se calcula desde el final de una publicación hasta el comienzo de la siguiente. El tiempo necesario para una publicación varía en función de la cantidad de datos que se analizarán y publicarán.

Empezar

Botón utilizado para activar la publicación de datos en el servidor HTTPS.

Configuración de Publicación HTTPS (Panel Server Advanced)

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro

Ajustes

Descripción

Información de conexión

Servidor

El nombre de host del servidor HTTPS se puede definir como el valor de la dirección IP o como, por ejemplo, myHTTPSserver.mydomain.com.

Puerto

Se utiliza para definir el puerto TCP del servidor HTTPS.

Ruta

Se utiliza para introducir la ruta que se utilizará en el servidor HTTPS para la publicación de datos. Por ejemplo, si /home/user/ es el directorio predeterminado para el servidor HTTPS, la ruta configurada con /myHTTPSPath publicará en /home/user/myHTTPSPath.

Nombre del campo

Se utiliza para especificar el valor de la parte del parámetro name de la sección form-data incluida en el archivo que se publica. De forma predeterminada, el nombre del campo es datafile1. El nombre del campo es necesario para comunicarse con el servidor HTTPS.

Método de conexión

Botón de opción utilizado para habilitar la autenticación de ID.

Nombre de usuario

Se utiliza para escribir el nombre de usuario para el acceso al servidor HTTPS.

Contraseña

Se utiliza para escribir la contraseña para el acceso al servidor HTTPS.

Probar conexión

Botón utilizado para probar la conexión al servidor HTTPS.

Ajustes de publicación

Formato de publicación

Se utiliza para seleccionar el formato de archivo exportado:

Período de publicación

Se utiliza para seleccionar la frecuencia de publicación en el servidor HTTPS (ajuste predeterminado: 10 min).

NOTA: El período de publicación se calcula desde el final de una publicación hasta el comienzo de la siguiente. El tiempo necesario para una publicación varía en función de la cantidad de datos que se analizarán y publicarán.

Conmutador Incluir datos historizados previamente

Se utiliza para incluir todos los datos de los últimos tres meses o del principio del muestreo de datos si es inferior a tres meses.

Empezar

Botón utilizado para activar la publicación de datos en el servidor HTTPS. Consulte Fecha y contenido de la primera publicación de datos.

Fecha y contenido de la primera publicación de datos (Panel Server Advanced)

La fecha y la hora de la primera publicación dependen del período de publicación establecido, como se indica en la tabla siguiente.

Período de publicación Fecha y hora de la primera publicación e inicio de la recopilación de datos

Semanal

00:00 del primer jueves posterior al lanzamiento de la publicación

Diario

00:00 tras el lanzamiento de la publicación

12h

00:00 tras el lanzamiento de la publicación

4h

En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00)

3h

En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00)

2 h

En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00)

1h

En la siguiente hora completa (por ejemplo, la publicación se inicia a las 10:47 y comienza a las 11:00)

10 min

En el siguiente intervalo de 10 minutos (por ejemplo, 10:10, 10:20, 10:30, etc.)

Si el conmutador Incluir datos historizados previamente está en color verde, la primera publicación contendrá todos los datos de los últimos tres meses (o del principio del muestreo de datos si es inferior a tres meses).

Conexión al servidor HTTPS

Para conectar el Panel Server a un servidor HTTPS:

  1. En el servidor HTTPS, configure una conexión para la publicación de datos desde el Panel Server.

  2. En Configuración > Comunicación de red > Proxy, haga clic en Proxy HTTPS e introduzca la información necesaria.

  3. En la página web Configuración > Publicación de datos, seleccione HTTPS como Método de publicación.

    De forma predeterminada, las publicaciones de datos HTTPS (formato de archivo CSV o JSON) se almacenan en la parte superior del árbol de archivos jerárquico del servidor HTTPS. Si personaliza la ruta de archivo para almacenar datos, asegúrese de que dicha ruta se haya creado y validado en el servidor HTTPS. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del servidor HTTPS.

  4. Antes de conectarse al servidor HTTPS, complete la información en la sección Información de conexión. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.

  5. Haga clic en Probar conexión.

    NOTA: Si es la primera vez que el Panel Server se conecta a este servidor HTTPS, aparecerá un mensaje en el que se le solicitará que confirme la autenticidad del servidor HTTPS. Compruebe que el certificado de servidor HTTPS haya sido emitido por una de las autoridades de certificación de confianza (Apéndice F). Su departamento de TI debe ser capaz de proporcionar esta información. Si el certificado de servidor no es conforme, no publique a través de HTTPS.
  6. Una vez realizada la prueba, en la página web del Panel Server se mostrará información:

    • En caso de éxito, un archivo se habrá cargado correctamente en el servidor HTTPS.

    • En caso de fallo, verifique los parámetros del servidor HTTPS, las credenciales de usuario y los privilegios de acceso de escritura en el servidor HTTPS.

  7. Para publicar datos, ajuste la Ajustes de publicación y haga clic en Empezar.

    Resultado: Los datos muestreados de los dispositivos relacionados con el período de muestreo seleccionado se publican en HTTPS, en el formato de archivo CSV o formato JSON. Se publica un máximo de un mes de datos (Entry o Universal) o tres meses de datos (Advanced) en el servidor HTTPS. Si el muestreo de datos se activó antes de este período, no se publicarán datos más antiguos.

  8. Si actualiza el servidor HTTPS, la huella digital del servidor HTTPS cambiará. En este caso, haga clic en Probar conexión para conectarse de nuevo al servidor HTTPS.

Desconexión de los servicios de publicación

Para desconectar Panel Server del servidor HTTPS, haga clic en Detener.

La desconexión del servicio permite conectarse a otro servicio de publicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?