RSTP

Presentación

El RSTP (protocolo de árbol de expansión rápida) permite a los especialistas de TI restablecer rutas de comunicación a través de Ethernet tras detectarse una interrupción.

AVISO
peligro de configuración incorrecta
  • No habilite el RSTP si no tiene las habilidades necesarias para configurar la red.
  • Asegúrese de que la red sea compatible con el RSTP y esté correctamente configurada antes de activarlo.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede interrumpir el funcionamiento normal.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función RSTP está disponible cuando los puertos Ethernet se configuran en el modo Conectado.

NOTA: Cuando se habilita el RSTP, no es posible cambiar los puertos Ethernet al modo Separado.

La función RSTP se configura en las páginas web del Panel Server en Configuración > Comunicación de red > RSTP. Habilite el RSTP para mostrar todos los ajustes.

NOTA: Los parámetros predeterminados propuestos en las páginas web del Panel Server difieren de las normas del RSTP para optimizar la estabilidad de la red.

Ajustes generales

Parámetro Descripción

Modo Ethernet

Muestra el modo seleccionado en la configuración de Ethernet. El RSTP solo se puede habilitar si los puertos Ethernet se configuran en el modo Conectado

Activación del protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP)

Haga clic en el conmutador para activar RSTP.

Ajustes de puente

Parámetro Descripción Ajuste

Prioridad de puente

Se utiliza para introducir la prioridad de puente.

  • Rango de ajuste: 12288-61440 (en múltiplos de 4096)
  • Ajuste predeterminado: 32768

Tiempo de saludo del puente (s)

Se utiliza para introducir el tiempo de saludo del puente en segundos.

  • Rango de ajuste: de 1 a 2 s
  • Ajuste predeterminado: 2 s

Intervalo máximo del puente (s)

Se utiliza para introducir el intervalo máximo del puente en segundos.

  • Rango de ajuste: de 6 a 40 s
  • Ajuste predeterminado: 40 s
NOTA: Siga esta regla cuando establezca el intervalo máximo del puente: 2 x (tiempo de saludo del puente + 1 s) ≤ intervalo máximo del puente ≤ 2 x (retraso de reenvío del puente - 1 s)

Recuento de retenciones de transmisión (mensajes)

Se utiliza para introducir el número de mensajes en el recuento de retenciones de transmisión.

  • Rango de configuración: 1-10 mensajes
  • Ajuste predeterminado: 6 mensajes

Retraso de reenvío del puente (s)

Se utiliza para introducir el tiempo de retraso de reenvío del puente en segundos.

  • Rango de ajuste: de 4 a 30 s
  • Ajuste predeterminado: 21 s

Configuración de puertos Ethernet

Puerto Parámetro Ajuste
Configuración del puerto ETH1 Prioridad de puerto
  • Rango de ajuste: 0-240 (en incrementos de 16)
  • Ajuste predeterminado: 128
Coste de ruta de puerto
  • Rango de ajuste: 0-200.000.000
  • Configuración predeterminada: 0, que es la configuración automática, por lo que el coste de la ruta de acceso al puerto se calcula en función de la velocidad del vínculo de puerto ETH. El valor calculado está disponible en el registro de diagnóstico.
Configuración del puerto ETH2 Prioridad de puerto
  • Rango: 0-240 (en incrementos de 16)
  • Ajuste predeterminado: 128
Coste de ruta de puerto
  • 0-200.000.000
  • Configuración predeterminada: 0, que es la configuración automática, por lo que el coste de la ruta de acceso al puerto se calcula en función de la velocidad del vínculo de puerto ETH. El valor calculado está disponible en el registro de diagnóstico.

Diagnóstico de RSTP

Los siguientes datos de diagnóstico están disponibles al exportar registros de diagnóstico.

  • Diagnóstico de puente:

    • cambios totales de topología

  • Diagnóstico de puertos (disponible para cada puerto):

    • RST recibido (BPDU): número total de BPDU de RSTP recibidas por el puerto 1 desde que se activó la función RSTP

    • RST transmitido (BPDU): número total de BPDU de RSTP transmitidas por el puerto 1 desde que se activó la función RSTP

    • TCN recibido (BPDU): número total de BPDU de cambio de topología recibidas por el puerto 1 desde que se activó la función RSTP

    • TCN transmitidos (BPDU) : número total de BPDU de cambio de topología transmitidas por el puerto 1 desde que se activa la función RSTP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?