Contrôle à distance et planification à partir du cloud

Présentation

AVERTISSEMENT
DÉBUT DE FONCTIONNEMENT INATTENDU
Limitez le contrôle à distance et/ou planifié aux charges électriques non critiques qui peuvent être laissées sans surveillance en toute sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le contrôle à distance permet de gérer des charges électriques non critiques à distance ou d'envoyer des commandes lorsque le EcoStruxure Panel Server est connecté au service cloud de Schneider Electric.

Cette fonction est prise en charge pour les équipements suivants :

  • Equipements d'E/S PowerTag

  • Appareils Exiway Link

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de contrôle à distance des sorties est activée et désactivée dans les pages Web EcoStruxure Panel Server, sous Paramètres > Publication de données.

  1. Dans Méthode de publication, sélectionnez Services cloud Schneider.

  2. Dans Contrôle à distance, cliquez sur le commutateur à bascule pour activer et planifier le contrôle à distance des sorties.

  3. Enregistrez les paramètres.

  4. Lisez le message de sécurité qui apparaît et cliquez sur Confirmer ou sur Annuler.

Commandes de contrôle à distance vers des équipements d'E/S PowerTag C

Cette fonction permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Exécuter à distance des commandes de contrôle sur un appareil connecté via un équipement d'E/S PowerTag C IO configuré comme contacteur avec le mode de boucle de retour ou de relais à impulsions, en utilisant une application cloud Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez Configuration des équipements de contrôle PowerTag via les pages Web.

  • Envoyer une planification de contrôle lorsque le EcoStruxure Panel Server est connecté au service cloud Schneider Electric. La planification permet au Panel Server d'exécuter à distance des commandes de contrôle programmées, même si la connexion au cloud est interrompue.

    Lorsqu'une planification est reçue et en cours d'exécution, les informations suivantes s'affichent sur les pages Web :

    • Dans l'en-tête de page, Planification du contrôle s'affiche à droite de Service cloud

    • Dans Paramètres > Publication de données > Contrôle à distance, le commutateur à bascule est vert.

  • Envoyer au cloud Schneider Electric des mises à jour en temps réel de l'état de l'appareil surveillé.

Envoi de commandes aux appareils Exiway Link

A partir du cloud Schneider Electric, vous pouvez envoyer les commandes suivantes aux appareils Exiway Link :

  • Localiser un appareil

  • Désactiver ou activer les tests périodiques

  • Démarrer un test fonctionnel

  • Allumer/éteindre la lumière

  • Synchroniser les appareils Exiway Link

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?