RSTP

Présentation

Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) permet aux spécialistes informatiques de rétablir les chemins de communication via Ethernet après une interruption détectée.

AVIS
RISQUE DE CONFIGURATION INCORRECTE
  • N'activez pas RSTP si vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour configurer le réseau.
  • Assurez-vous que le réseau prend en charge le RSTP et qu'il est correctement configuré avant d'activer ce protocole.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’interruption du fonctionnement normal.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Universal et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction RSTP est disponible lorsque les ports Ethernet sont configurés en mode Commuté.

NOTE: Lorsque la fonction RSTP est activée, il n'est pas possible de configurer les ports Ethernet en mode Séparé.

La fonction RSTP est définie dans les pages Web Panel Server, sous Paramètres > Communication réseau > RSTP. Activez RSTP pour afficher tous les paramètres.

NOTE: Les paramètres par défaut proposés dans les pages Web Panel Server diffèrent des normes RSTP en vue d'optimiser la stabilité du réseau.

Paramètres généraux

Paramètre Description

Mode Ethernet

Affiche le mode sélectionné dans les paramètres Ethernet. Il n'est possible d'activer RSTP que si les ports Ethernet sont configurés en mode Commuté.

Activation du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Cliquez sur le commutateur à bascule pour activer le protocole RSTP.

Paramètres de pont

Paramètre Description Réglage

Priorité du pont

Permet d'indiquer la priorité du pont.

  • Plage de valeurs : 12288 à 61440 (en multiples de 4096)
  • Réglage par défaut : 32768

Délai Hello du pont (s)

Permet d'indiquer le délai Hello du pont en secondes.

  • Plage de valeurs : 1 à 2 s
  • Réglage par défaut : 2 s

Délai maxi. du pont (s)

Permet d'indiquer l'âge maximum du pont en secondes.

  • Plage de valeurs : 6 à 40 s
  • Réglage par défaut : 40 s
NOTE: Respectez la règle suivante pour définir l'âge maximum du pont : 2 x (Délai Hello du pont + 1 s) ≤ Délai maxi. du pont ≤ 2 x (Délai de transfert du pont - 1 s)

Nombre de transmissions en attente (messages)

Permet de saisir le nombre de messages en attente de transmission.

  • Plage de valeurs : 1 à 10 messages
  • Réglage par défaut : 6 messages

Délai de transfert du pont (s)

Permet d'indiquer le délai de transfert du pont en secondes.

  • Plage de valeurs : 4 à 30 s
  • Réglage par défaut : 21 s

Paramètres de port Ethernet

Port Paramètre Réglage
Paramètres du port ETH1 Priorité du port
  • Plage de valeurs : 0 à 240 (par pas de 16)
  • Réglage par défaut : 128
Coût du chemin du port
  • Plage de valeurs : 0 à 200 000 000
  • Réglage par défaut : 0, réglage Auto signifiant que le coût du chemin du port est calculé en fonction de la vitesse de liaison du port ETH. La valeur calculée est disponible dans le log de diagnostic.
Paramètres du port ETH2 Priorité du port
  • Plage de valeurs : 0 à 240 (par pas de 16)
  • Réglage par défaut : 128
Coût du chemin du port
  • 0 à 200 000 000
  • Réglage par défaut : 0, réglage Auto signifiant que le coût du chemin du port est calculé en fonction de la vitesse de liaison du port ETH. La valeur calculée est disponible dans le log de diagnostic.

Diagnostics RSTP

Les données de diagnostic suivantes sont disponibles après exportation des logs de diagnostics.

  • Diagnostics de pont :

    • Nombre de changements de topologie

  • Diagnostics de port (disponibles pour chaque port) :

    • RST reçus (BPDU) : nombre total d'unités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP reçues par le port 1 depuis l'activation de la fonction RSTP

    • RST transmis (BPDU) : nombre total dunités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP transmises par le port 1 depuis l'activation de la fonction RSTP

    • TCN reçus (BPDU) : nombre total de BPDU de changement de topologie (TCN) reçues par le port 1 depuis l'activation de la fonction RSTP

    • TCN transmis (BPDU) : nombre total de BPDU de changement de topologie (TCN) transmises par le port 1 depuis l'activation de la fonction RSTP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?