RSTP

Presentazione

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) consente agli specialisti IT di ristabilire i percorsi di comunicazione tramite Ethernet dopo un'interruzione rilevata.

AVVISO
pericolo di configurazione errata
  • Non attivare RSTP se non si dispone delle competenze necessarie per configurare la rete.
  • Verificare che la rete supporti RSTP e che sia configurata correttamente prima di abilitare RSTP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare l'interruzione del normale funzionamento.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

La funzione RSTP è disponibile quando le porte Ethernet sono impostate sulla modalità Commutata.

NOTA: Quando RSTP è attivato, non è possibile impostare le porte Ethernet in modalità Separata.

La funzione RSTP è impostata sulle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Comunicazione di rete > RSTP. Attivare RSTP per visualizzare tutte le impostazioni.

NOTA: I parametri predefiniti proposti nelle pagine Web di Panel Server differiscono dagli standard RSTP per ottimizzare la stabilità della rete.

Impostazioni generali

Parametro Descrizione

Modalità Ethernet

Visualizza la modalità selezionata nelle impostazioni Ethernet. Il protocollo RSTP è disponibile solo se le porte Ethernet sono impostate sulla modalità Commutata.

Attivazione di RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Fare clic sul commutatore per attivare RSTP.

Impostazioni bridge

Parametro Descrizione Impostazione

Priorità bridge

Consente di specificare la priorità del bridge.

  • Campo di impostazione: 12288-61440 (in multipli di 4096)
  • Impostazione predefinita: 32768

Hello time bridge (s)

Consente di specificare l’hello time del bridge in secondi.

  • Campo di impostazione: 1-2 s
  • Impostazione predefinita: 2 s

Età max bridge (s)

Consente di specificare l’età massima del bridge in secondi.

  • Campo di impostazione: 6-40 s
  • Impostazione predefinita: 40 s
NOTA: quando si imposta l’Età max bridge, seguire questa regola: 2 x (Hello time bridge + 1 s) ≤ Età max bridge ≤ 2 x (Ritardo di inoltro bridge - 1 s)

Numero pause trasmissione (messaggi)

Consente di specificare il numero di messaggi nel conteggio delle pause di trasmissione.

  • Campo di impostazione: 1-10 messaggi
  • Impostazione predefinita: 6 messaggi

Ritardo di inoltro bridge (s)

Consente di specificare il ritardo di inoltro bridge in secondi.

  • Campo di impostazione: 4-30 s
  • Impostazione predefinita: 21 s

Impostazioni porta Ethernet

Porta Parametro Impostazione
Impostazioni porta ETH1 Priorità porta
  • Campo di impostazione: 0-240 (in incrementi di 16)
  • Impostazione predefinita: 128
Costo percorso porta
  • Campo di impostazione: 0-200.000.000
  • Impostazione predefinita: 0, che è l'impostazione Auto, ossia il costo del percorso della porta viene calcolato in base alla velocità del collegamento della porta ETH. Il valore calcolato è disponibile nel registro di diagnostica.
Impostazioni porta ETH2 Priorità porta
  • Intervallo: 0-240 (in incrementi di 16)
  • Impostazione predefinita: 128
Costo percorso porta
  • 0-200.000.000
  • Impostazione predefinita: 0, che è l'impostazione Auto, ossia il costo del percorso della porta viene calcolato in base alla velocità del collegamento della porta ETH. Il valore calcolato è disponibile nel registro di diagnostica.

Diagnostica RSTP

I seguenti dati di diagnostica sono disponibili esportando i registri di diagnostica.

  • Diagnostica bridge:

    • Modifiche topologia totale

  • Diagnostica porta (disponibile per ogni porta):

    • RST ricevuti (BPDU): numero totale di BPDU RSTP ricevuti dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP

    • RST trasmessi (BPDU): numero totale di BPDU RSTP trasmessi dalla porta 1 dall'attivazione della funzionalità RSTP

    • TCN ricevuti (BPDU): numero totale di BPDU di modifica topologia ricevuti dalla porta 1 dall’attivazione della funzionalità RSTP

    • TCN trasmessi (BPDU): numero totale di BPDU di modifica topologia trasmessi dalla porta 1 dall’attivazione della funzionalità RSTP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?