RSTP

Apresentação

O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) permite aos especialistas de TI restabelecer caminhos de comunicação através da Ethernet após uma interrupção detetada.

AVISO
perigo de configuração incorreta
  • Não ative o RSTP se não tiver as competências necessárias para configurar a rede.
  • Certifique-se de que a rede suporta RSTP e está configurada corretamente antes de ativar o RSTP.
A não observância destas instruções pode resultar na interrupção do funcionamento normal.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server, Universal e Advanced.

Definir os parâmetros

A função RSTP está disponível se as portas Ethernet estiverem definidas no modo Comutado.

NOTA: Quando o RSTP está ativado, não é possível alterar as portas de Ethernet para o modo Separado.

A função RSTP está definida nas páginas Web do Panel Server em Definições > Comunicação de rede > RSTP. Ativar RSTP para apresentar todas as definições.

NOTA: Os parâmetros predefinidos propostos nas páginas Web do Panel Server diferem das normas RSTP para otimizar a estabilidade da rede.

Definições gerais

Parâmetro Descrição

Modo Ethernet

Apresenta o modo selecionado nas definições Ethernet. O RSTP só está disponível para ativação se as portas Ethernet estiverem definidas no modo Comutado.

Ativação do RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Clique no botão de ativar/desativar para ativar o RSTP.

Definições de ponte

Parâmetro Descrição Definição

Prioridade da ponte

Permite introduzir a prioridade da ponte.

  • Intervalo de definições: 12288-61440 (em múltiplos de 4096)
  • Predefinição: 32768

Tempo de arranque da ponte (s)

Permite introduzir o tempo de espera da ponte em segundos.

  • Intervalo de definições: 1-2 s
  • Predefinição: 2 s

Duração máxima de envelhecimento da ponte (s)

Permite introduzir o tempo de duração máximo da ponte em segundos.

  • Intervalo de definições: 6 - 40 s
  • Predefinição: 40 s
NOTA: Siga esta regra quando definir a duração máxima da ponte: 2 x (Tempo de espera da ponte + 1 s) ≤ Período máx. da ponte ≤ 2 x (atraso de avanço da ponte - 1 s)

Número de suspensões de transmissão (mensagens)

Permite introduzir o número de mensagens no número de suspensões de transmissão.

  • Intervalo de definições: 1 a 10 mensagens
  • Predefinição: 6 messages

Atraso de avanço da ponte (s)

Permite introduzir o tempo de atraso de avanço da ponte em segundos.

  • Intervalo de definições: 4 a 30 s
  • Definição predefinida: 21 s

Definições da porta Ethernet

Porta Parâmetro Definição
Definições da porta ETH1 Prioridade da porta
  • Intervalo de definições: 0 - 240 (em incrementos de 16)
  • Predefinição: 128
Custo do caminho da porta
  • Intervalo de definições: 0 - 200 000 000
  • Predefinição: 0, que é a definição Automática, o que significa que o custo do caminho da porta é calculado com base na velocidade de ligação da porta ETH. O valor calculado está disponível no registo de diagnóstico.
Definições da porta ETH2 Prioridade da porta
  • Intervalo: 0 - 240 (em incrementos de 16)
  • Predefinição: 128
Custo do caminho da porta
  • 0 - 200 000 000
  • Predefinição: 0, que é a definição Automática, o que significa que o custo do caminho da porta é calculado com base na velocidade de ligação da porta ETH. O valor calculado está disponível no registo de diagnóstico.

Diagnóstico RSTP

Os seguintes dados de diagnóstico estão disponíveis através da exportação de registos de diagnóstico.

  • Diagnóstico da ponte:

    • Total de alterações de topologia

  • Diagnóstico da porta (disponível para cada porta):

    • RST recebido (BPDU): número total de BPDU RSTP recebidas pela Porta 1 desde que a funcionalidade RSTP foi ativada

    • RST transmitido (BPDU): número total de BPDU RSTP transmitidas pela Porta 1 desde que a funcionalidade RSTP foi ativada

    • TCN recebido (BPDU): número total de BPDU de alteração de topologia recebidas pela Porta 1 desde que a funcionalidade RSTP está ativada

    • TCN transmitido (BPDU): número total de BPDU de alteração de topologia transmitidos pela Porta 1 desde que a funcionalidade RSTP está ativada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?