ELKO - Smart Tag_WH_00

Paring av enheten med Wiser Hub

Koble SmartTag med Wiser-hub for å få tilgang til og styre SmartTag ved hjelp av Wiser Home-appen.
VIKTIG: Forsikre deg om at SmartTag er installert av en kvalifisert fagperson.
MERK: Installatøren vil gi brukeren informasjon om hvilken strømbryter hovedbryteren og tilleggsbryteren SmartTag er installert på.

Nett og laster

Det er obligatorisk å konfigurere en av SmartTags som Nett på husets hovedinntak. Dette bidrar til å registrere husets samlede forbruk.

  • Nett: Husets hovedenergiforsyning (kalt Nett i appen).

  • Last: Strøm som forbrukes fra nettet av elektriske apparater slik som lys, varmtvannsbereder og kjøleskap.

Hvis du har mer enn én ekstra SmartTag installert for laster, anbefales det at du først parer hoved- Smart Tag og deretter parer ekstra Smart Tags.

MERK:
  • Hoved-SmartTag refererer til SmartTag som er koblet til nettet.

  • Videre SmartTags er SmartTags som er koblet til lastene.

Se Paring av hovedenhet og Paring av tilleggsenheter.

Nett med eksisterende solenergianlegg

Hvis du har installert SmartTag sammen med et eksisterende solenergisystem på nettet. Se Paring av hovedenheten med solenergisystemet på nettet.

  • Med solenergianlegg på nettet menes et system som er koblet til husets strømnett (hovedforsyning). Hvis systemet produserer mer energi enn det som brukes, blir overskuddsstrømmen matet inn i strømnettet.

Hvis du har installert SmartTag med et eksisterende solenergisystem utenfor nettet. Se Paring av hovedenhet.

  • Solenergianlegg som ikke er koblet til strømnettet og som arbeider uavhengig og som ikke er koblet til strømnettet, men har batterier som kan lagre solenergi som genereres av anlegget.

Energilagringssystem (ESS)

Hvis du har installert SmartTag for å overvåke energilagringssystemene dine individuelt. Se Paring av enheten med ESS.

Et energilagringssystem (heretter kalt ESS) er en enhet eller gruppe av enheter som er satt sammen for å lagre energi for å kunne levere elektrisk energi på et senere tidspunkt.

  • Solenergi: Når solenergi er tilgjengelig, vil solenergisystemet uten batteri levere strøm til hjemmet ditt. Når det ikke er nok solenergi å levere, vil solcelleomformeren gå tilbake til strømnettet.

  • Solenergi og batteri: Når solenergisystemet ditt genererer mer energi enn du bruker, brukes overskuddsenergien til å lade batteriet for senere bruk. Du kan bruke den lagrede energien til å drive hjemmet ditt om natten, på overskyede dager og ved strømbrudd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?