DUG_SmartSolskjerming Bryter_WH-00

Feilsøking i Quick Home Connect

Symptom

Mulig årsak

Løsning

LED-en lyser gult på enheten.

Paringen er ikke fullført og er tilbakestilt til fabrikkinnstilling.

Koble den trådløse bryteren og enheten sammen på nytt.

Se

Den trådløse bryteren kan ikke styre enheten på en pålitelig måte.

Den trådløse bryteren og enheten er for langt fra hverandre.

Plasser den trådløse bryteren i en posisjon som er nærmere enheten.

Den trådløse bryteren mistet forbindelsen

Koble enheten til på nytt.

Se

Batteriet i den trådløse bryteren er utladet.

Skift batteriet i den trådløse bryteren

Stemning

Prosedyre

Styring av flere enheter med én trådløs bryter.

Hvis du vil sentralisere styringen med én trådløs bryter, må du først pare den med enheter som allerede er koblet til. Deretter parer du den nye enheten til eksisterende gruppe/nettverk.

2-kanalstrådløs bryter med enheter (smartrele puck, smartpersienner-puck, flertrådspuck-dimmer, trykknappdimmer, vri dimmer, smartpersiennetrykk og smartkontakt).

Par enten venstre eller høyre trådløse bryter med en av enhetene (smartrele puck, smartpersienner-puck, flertrådspuck-dimmer, trykknappdimmer, vri-dimmer, smartpersiennetrykk og smartkontakt). Du kan også pare en annen vippebryter med en annen enhet.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.