DUG_SmartDim vri Multi Wire_WH-01

Om enheten

SmartDim vri Multi Wire (heretter kalt dimmer) er en trykknappenhet som kan brukes til å bytte og dimme LED, ohmske, induktive eller kapasitive laster manuelt eller eksternt.

Kontrollalternativer

Hjemmekontroll: For å styre dimmeren via Wiser Home-appen trenger du Wiser Hub.

Direkte drift: Dimmeren kan alltid styres direkte på stedet. Du kan også koble til et hvilket som helst antall mekaniske trykknapper.

Romkontroll / Quick Home Connect (rask trådløs tilkobling): Dimmeren kan brukes uten Wiser Hub eller en app på smarttelefonen.

Funksjoner

  • Enheten kan registrere lasten automatisk.

  • Enheten har intern selvbeskyttelse, inkludert termisk beskyttelse, overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, myk start og myk stopp.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?