DUG_SmartPir med dimmer _WH-01

Innstilling av tidsplan

Bevegelsessensor dimmer kan styres helt og holdent etter en tidsplan. Når tidsplanen er satt, vil Bevegelsessensor dimmer være i drift på et gitt tidspunkt.
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Gå til Tidsplaner og trykk på for å opprette en tidsplan.
  3. Skriv inn navnet på tidsplanen (A).
  4. I menyen TYPE velger du Lys (B).
  5. I menyen GJELDER FOR velger du Bevegelsessensor med dimmer (C) blant de oppførte enhetene.
  6. Trykk på Opprett for å konfigurere hendelser.
  7. Under HENDELSER (D) velger du en dag og trykker deretter på for å legge til en hendelse, for eksempel TILSTAND (lys Av eller dimmenivå i %) (E) og NÅR (soloppgang/solnedgang eller et bestemt tidsrom) (F).
  8. Trykk på Angi (G) for å lagre tidsplanen.
    TIPS:
    • Du kan legge til flere tidsplaner basert på behovene dine. Velg dager, trykk på , angi På/Av-tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplanen til en annen tidsplan eller til de dagene du ønsker. Trykk på .

      • Trykk på Tidsplan og velg en eksisterende tidsplan, og trykk på Kopier.

      • Trykk på Dag og velg dagene som du ønsker å tilordne, og trykk på Kopier.

    • Når tidsplanen starter, kan du se til klokken på følgende skjermer:

      • Enhetskontrollskjerm.

      • Kontrollfane under enhetens navn.

      • Favorittenheter på startskjermen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?