990-5913C-017

Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto

Le etichette di sicurezza sul prodotto sono in inglese e francese. Fogli con etichette di sicurezza tradotte vengono forniti con il prodotto.
  1. Fogli con etichette di sicurezza tradotte vengono forniti con il prodotto.
  2. Controllare quali numeri 885-XXX si trovano sul foglio con le etichette di sicurezza tradotte.
  3. Individuare le etichette di sicurezza sul prodotto corrispondenti alle etichette di sicurezza tradotte sul foglio. Cercare i numeri 885-XXX.
  4. Aggiungere al prodotto l'etichetta di sicurezza sostitutiva nella lingua preferita sopra l'etichetta di sicurezza francese esistente.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?