990-5913B-024

Desembrulhe o gabinete

  1. Remova os parafusos indicados.
  2. Erga o gabinete com uma empilhadeira e remova as partes do palete.
  3. Coloque o gabinete no chão e remova os parafusos indicados.

    Gabinete de baterias clássicas de 700 mm de largura

    Gabinete de baterias clássicas de 1.000 mm de largura

  4. Remova as placas de madeira.
QR code for this page

Isto foi útil?