990-91141L-037

EPO

EPO 配置(640–4864 接线端子 J6600、1–9)

EPO 输入支持 24 VDC。

注: 默认的 EPO 激活设置是将逆变器关闭。

如果想在激活 EPO 时将 UPS 切换至强制静态旁路运行模式,请联系施耐德电气。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?