990-91141L-017

Panoramica del sistema singolo

UIB Dispositivo di disconnessione di ingresso dell'unità
SSIB Dispositivo di disconnessione di ingresso del commutatore statico
IMB Dispositivo di disconnessione per la manutenzione interna
UOB Dispositivo di disconnessione di uscita dell'unità
BB Dispositivo di disconnessione delle batterie
NOTA: Secondo la terminologia usata da Schneider Electric, "dispositivo di disconnessione" è un termine generico che si riferisce sia agli interruttori che ai commutatori, poiché la loro posizione può cambiare a seconda della configurazione I dettagli sulla singola configurazione sono riportati nello schema elettrico e/o sul simbolo presente sulla parte anteriore di ciascun dispositivo di disconnessione.

Sistema singolo - Alimentazione singola

Sistema singolo - Doppia rete di alimentazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?