990-91378D-034

Sinyal kablolarını Easy UPS 3M Advanced’e bağlayın

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. Akü sıcaklık sensörünü/sensörlerini takın (birlikte verilmez).
    NOT: Sıcaklık sensörleri (SP3OPT006) isteğe bağlı bir kit olarak mevcuttur.
    UYARI
    YANGIN TEHLİKESİ
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Akü sıcaklığı sensörü kablolarını boş akü kabini / kabinlerinin üstünden veya altından UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: Sıcaklık sensörü kabloları Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreleri ana devreden izole edilmelidir.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  4. Sinyal kablolarını boş akü kabininin üstünden veya altından akü kesicisine çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX switchine bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını düşük gerilim trip bobinine bağlayın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  6. UPS'teki sinyal kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
  7. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.