990-91216B-019

3:3 UPS 시스템용 GVSBPAR40K50H에 전원 케이블 연결

  1. PE 케이블을 PE 부스바에 연결합니다.
  2. 유틸리티/주 전원의 입력 케이블/바이패스 케이블을 연결합니다.
  3. UPS 1의 UPS 입력 케이블/UPS 바이패스 케이블을 연결합니다.
  4. UPS 2의 UPS 입력 케이블/UPS 바이패스 케이블을 연결합니다.
  5. UPS 1의 UPS 출력 케이블을 연결합니다.
  6. UPS 2의 UPS 출력 케이블을 연결합니다.
  7. 부하용 케이블을 연결합니다.
  8. 제공된 케이블 타이로 케이블을 그림과 같이 케이블 릴리프에 고정합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?