990-91141J-012

Courant de fuite

Système d'ASI 380/400/415 V installation à 4 fils à 100 % de charge

Puissance nominale de l'ASI Courant de fuite
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?