990-6161A-025

Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS o mocy ponad 100 kW

UWAGA: Sposób podłączania kabli zasilających zależy od liczby modułowych szaf bateryjnych w danym systemie UPS.

Widok z góry systemu dwóch modułowych szaf bateryjnych

Widok z góry systemu trzech modułowych szaf bateryjnych

Widok z góry systemu czterech modułowych szaf bateryjnych

  1. W przypadku podłączania kabli zasilających pomiędzy dwiema modułowymi szafami bateryjnymi:
    1. Podłącz fabrycznie zainstalowane kable PE (0W50448) między modułowymi szafami bateryjnymi, jak pokazano.
    2. Podłącz fabrycznie zainstalowane kable DC (0W50425) między modułowymi szafami bateryjnymi, jak pokazano. Podłącz DC- do DC- i podłącz DC + do DC + między modułowymi szafami bateryjnymi.
    UWAGA: Fabrycznie zainstalowane kable prądu DC są dostarczone w parach: Dwa kable do podłączenia DC i dwa kable do podłączenia DC +. Należy połączyć wszystkie pary między modułowymi szafami bateryjnymi.

    Widok z przodu i z lewej strony modułowej szafy bateryjnej

    Widok z przodu i z prawej strony modułowej szafy bateryjnej

  2. W przypadku podłączania kabli zasilających pomiędzy modułową szafą bateryjną i zasilaczem UPS:
    1. Opcjonalnie: Można usunąć prawy panel boczny z modułowej szafy bateryjnej 1, aby ułatwić dostęp. Zainstaluj panel boczny po zakończeniu okablowania zasilania.
    2. Odłącz fabrycznie zainstalowany kabel PE i kable prądu stałego DC od modułowej szafy bateryjnej. Fabrycznie zainstalowane kable zasilające nie są wystarczająco długie, aby podłączyć je do oddalonego zasilacza UPS.
    3. Podłącz kabel PE i kable prądu stałego DC (niedołączone do zestawu) w modułowej szafie bateryjnej.
    4. Wyprowadź kable PE i DC przez skrzynkę przepustów kablowych do sekcji kabli zasilania zasilacza UPS.
    5. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu zasilacza UPS, aby podłączyć kable PE i DC w zasilaczu UPS.

    Widok z przodu i z lewej strony modułowej szafy bateryjnej

    Widok z przodu i z prawej strony modułowej szafy bateryjnej

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.