990-6161A-034

Modüler Akü Kabini 1'i Sinyal Kabloları için hazırlayın

Yalnızca Uzak UPS ile kurulum için:

  1. Modüler akü kabini 1'in önünden rakor plakalarını ve fırça plakalarını çıkarın.
  2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Kanalsız kurulum için: Arka fırça plakalarını tekrar takın.
    • Kablo kanalları ile kurulum için: Kablo kanalları için rakor plakalarında bir delik açarak kablo kanallarını takın ve rakor plakalarını tekrar takın.

    Kanalsız Modüler Akü Kabini 1

    Kablo Kanalları ile Modüler Akü Kabini 1

  3. Sinyal kablolarını Class 2/SELV sağ rakor/fırça plakasından modüler akü kabini 1'e yönlendirin.
  4. Sinyal kablolarını non-Class 2/non-SELV sol rakor/fırça plakasından modüler akü kabini 1'e yönlendirin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.