990-5454C-018

空のバッテリーキャビネットをケーブル配線用に準備する(下部入線)

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
キャビネットに取り付けられている状態で、配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 電源ケーブル(下図のa)と信号ケーブル(下図のb)の配線口カバーを取り外します。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  2. ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブルと信号ケーブル用の穴を開けます。
  3. 配線口カバーを元に戻します。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?