990-91375D-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
请先关闭 UPS 系统的总电源,然后再将电池电缆连接到电池断路器箱。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
对于 TT 和 TN 系统,系统的每个独立机柜必须分别连接至为系统供电的配电板上的接地保护端子。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心电弧
使用随附的 M10 螺栓和螺母连接电源线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 断开电池断路器。
  2. 将来自 UPS 的 PE 线缆接入电池断路器箱(如图所示)并连接。

    GVBBB630EL-1CB 底部进线

    GVBBB630EL-2CB 顶部和底部进线

    GVBBB630EL-2CB 仅底部进线

    GVBBB630EL-3CB 顶部和底部进线

  3. 将来自 UPS 的 DC 线缆接入电池断路器箱(如图所示)并连接。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    装回电池断路器箱的上保护罩,然后再继续操作。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  4. 将来自电池组的电池电缆从电池断路器箱底部接入并连接。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    • 装回电池断路器箱的下保护罩,然后再继续操作。
    • 确保极性正确。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  5. 将线缆固定到电池断路器箱左侧、顶部和底部的线缆扣上。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.