HeatTag 说明
综述
HeatTag 是一款无线传感器,用于提早检测接线或电缆过热。
HeatTag 传感器分析配电盘空气中的气体和微粒含量,并在产生任何烟雾或绝缘老化之前发送警报,从而有助于防止配电盘损坏。
特性
HeatTag 传感器包含以下特性:
-
3 个警报级别,根据所检测到的情况的严重程度来划分
-
11 个空气质量指数级别(0 至 10)
-
分析电缆护套在过热时释放的气体和微粒
-
测量配电盘中的温度和湿度
-
自诊断
-
与 Schneider Electric EcoStruxure™ 配电盘服务器或网关通讯
-
集成到 EcoStruxure™ 解决方案中
空气质量指数
HeatTag 传感器提供 0(良好)至
10 的空气质量指数,并以表格形式显示空气质量变化。
0 至 9 的空气质量指数仅供参考。
当空气质量指数达到 10 时,便会触发警报。
过热检测
HeatTag 传感器不取代建筑物的防火设备。
警告 |
|---|
|
火灾危险
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
当 HeatTag 传感器检测到配电盘中电缆护套发热异常(即过热,空气质量指数达到 10)时,便会触发警报。引起过热的原因可能是:
-
一个或多个接头松脱(接触电阻过高)。
-
电缆规格不当,不符合额定电流的要求。
-
存在过载,但保护设备却未检测到。
警报有三种严重度级别:
-
低级别:系统中的电缆缓慢发生过热,必须指定系统维护计划。
-
中等级别:系统中的电缆发生过热,必须尽快检查系统。
-
高级别:电缆在非常短的时间内发生过热,必须立即检查系统。
温度和湿度
HeatTag 传感器测量环境温度和湿度。这些值每 60 秒刷新一次。
数据传输周期为 60 秒,但在无线数据传输量大的情况下,系统可以增大这个值。
自诊断
HeatTag 传感器开展两类诊断:
-
当 HeatTag 传感器不工作时,触发警报。在这种情况下,不报告任何测量结果。警报保持锁存状态,直至被复位。
-
风扇卡滞时,触发警报(请参阅 故障排除)。在这种情况下,HeatTag 传感器能够继续分析气体和微粒、触发空气警报、报告测量结果。
运行模式
接通 HeatTag 电源后:
-
HeatTag 传感器在测试模式下保持 30 分钟。这时,可以使用 HeatTag 测试仪对它进行测试(请参阅 使用 HeatTag 测试仪进行测试)。
-
在 30 分钟后,HeatTag 传感器进入自动学习模式。这时,它可以触发第一个警报。在 HeatTag 环境学习(为时 8 小时)期间,不得使用 HeatTag 测试仪测试 HeatTag 传感器,以免干扰学习。
-
在 8 小时之后,HeatTag 传感器便已习得其后台环境。也就是说,HeatTag 在 8 小时 30 分钟后进入正常工作状态。
HeatTag 传感器每次通电后,都会重复这个 8 小时 30 分钟的过程。
警告