DOCA0303ES-04

I/O Smart Link

El módulo de comunicación inteligente I/O Smart Link se utiliza para conectar los cuadros de distribución terminal a cualquier sistema de supervisión.

I/O Smart Link se puede conectar a:

  • Equipos auxiliares de señalización iOF+SD24 y OF+SD24

  • Equipos auxiliares iACT24 y iATL24 para contactores y telerruptores en el rango de Acti 9

  • El módulo de control remoto Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24

  • El interruptor automático con telemando Reflex iC60 e interfaz Ti24

  • Cables precableados

  • Medidor de salida de impulsos iEM20000T

I/O Smart Link ofrece las ventajas y servicios de una conexión automática a la red Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?