Panoramica display

A

Indicatore energia ricevuta

B

Indicatore tariffa 2 (T2)

C

Indicatore comunicazione

Indicatore flusso di potenza

Il LED rosso sul pannello anteriore indica il flusso di potenza misurato dal contatore. Quando la potenza scorre, il LED lampeggia. Più velocemente lampeggia il LED, più potenza viene consumata. Il LED lampeggia 10000 volte per kWh.

Display LCD

Il contatore è dotato di un display LCD a 6 cifre. Per il consumo di energia, il contatore visualizza 9999,99 kWh e passa a 99999,9 kWh quando supera questo valore e così via.

Il display LCD presenta due righe. La riga superiore contiene punti. La parte a sinistra (A) indica la direzione del flusso di energia (ricevuta). Quella centrale (B) indica la Tariffa 2 (T2). La parte a destra (C) lampeggia in caso di comunicazione con un dispositivo esterno. Nella riga inferiore sono visualizzate tutte le altre informazioni di misurazione.

La prima indicazione del display del contatore in modalità scorrimento è FW (fornita) o RV (ricevuta).

All'accensione, il contatore scorre cinque pagine in un intervallo di 10 secondi. Premere il pulsante per visualizzare le 32 pagine LCD.

Retroilluminazione

Il contatore è dotato di una retroilluminazione blu. La retroilluminazione può essere impostata alla modalità on, off o btn (button, pulsante). Dopo 30 secondi di inattività, la retroilluminazione passa alla modalità off.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?