Date et heure
Description
La page
permet d'effectuer les opérations suivantes :-
Définir manuellement la date et l'heure du disjoncteur connecté à l'interface IFE
-
Synchroniser automatiquement la date et l'heure du disjoncteur sur celles de l'IFE
-
Vérifier périodiquement la synchronisation à intervalles définis
Liste des paramètres pour la configuration de date et d'heure
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet de sélectionner le réglage manuel de date et d'heure des dispositifs esclaves. Cette option est désactivée lorsque le mode est sélectionné. |
|
Permet de saisir manuellement la date au format AAAA-MM-JJ. |
|
Permet de saisir manuellement l'heure au format hh:mm:ss. |
|
Permet de sélectionner un serveur d'horloge externe (serveur SNTP) pour le serveur IFE et de synchroniser automatiquement l'heure de ses dispositifs esclaves. |
|
Permet de régler l'intervalle d'interrogation en heures, de 1 à 63. |
|
Permet de cocher la case qui active l'obtention d'adresse de serveur via DHCP ou BOOTP. |
|
Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP principal. |
|
Permet d'indiquer l'adresse du serveur SNTP secondaire. |
|
Permet de synchroniser automatiquement le dispositif sélectionné avec l'heure de l'IFE. |
|
Permet d'annuler la synchronisation du dispositif sélectionné. |
Réglage manuel de la date et de l'heure de l'IFE
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur puis sélectionnez dans . |
Les paramètres de réglage de la date et de l'heure sont disponibles. |
3 |
Entrez la date au format AAAA-MM-JJ. |
Définit manuellement la date du serveur IFE. |
4 |
Entrez l'heure au format hh:mm:ss. |
Définit manuellement l'heure du serveur IFE. |
5 |
Cliquez sur . |
La date et l'heure du serveur IFE sont définies. |
Réglage automatique de la date et de l'heure de l'IFE à l'aide de SNTP
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur puis sélectionnez dans . |
Les dispositifs esclaves du serveur IFE sont sélectionnés par défaut pour la synchronisation de date et d'heure. |
3 |
Indiquez l'intervalle d'interrogation dans la zone . |
L'intervalle est mis à jour. |
4 |
Sélectionnez l'option qui permet d'obtenir automatiquement un serveur SNTP via DHCP/BOOTP. |
L'adresse du serveur SNTP est automatiquement récupérée. |
5 |
Indiquez l'adresse des serveurs principal et secondaire dans les champs et . |
Les adresses de serveur SNTP sont mises à jour. |
8 |
Cliquez sur . |
La date et l'heure des dispositifs esclaves sélectionnés sont synchronisées avec l'horloge IFE. |
Réglage de la date et de l'heure des dispositifs esclaves
Suivez cette procédure pour définir la date et l'heure des dispositifs esclaves du serveur IFE.
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus de l'IFE, cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
Dans le sous-menu , cliquez sur . |
Vous pouvez maintenant sélectionner les dispositifs esclaves et remplir la case . |
2 |
Dans la zone , cochez la case et entrez l'intervalle de temps. |
Permet d'indiquer un intervalle de temps en heures. |
3 |
Sélectionnez les dispositifs esclaves dans la liste des dispositifs qui prennent en charge le réglage de la date et de l'heure à partir d'une source externe. |
Les dispositifs esclaves sont sélectionnés. |
8 |
Cliquez sur . |
La date et l'heure des dispositifs esclaves sélectionnés est synchronisée avec l'horloge IFE immédiatement, puis selon l'intervalle défini. |