Menú de configuración de UEFI BIOS

Para ingresar en el menú de configuración de UEFI BIOS:

  1. Encienda el producto.

  2. Mantenga pulsada la tecla [DEL] o [ESC] mientras se muestra la pantalla de inicio.

  3. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345)*1.

  4. Aparecerá la pantalla BIOS.

*1 Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada. Consulte .

Según los ajustes, tal como Fast Boot, es posible que no pueda ingresar en el menú de configuración de BIOS usando el procedimiento más arriba. De ser así, use los pasos a continuación para mostrar el menú de configuración.

  1. Encienda el producto e inícielo normalmente.

  2. Seleccione el botón Configuración.

  3. Seleccione Actualización y seguridad.

  4. Seleccione Recuperación.

  5. En Inicio avanzado, seleccione Reiniciar ahora.

  6. Seleccione Solucionar problemas.

  7. Seleccione Configuración de firmware UEFI.

  8. Seleccione Reiniciar.

  9. Introduzca la contraseña (contraseña predeterminada: Pw#12345)*1.

*1 Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada. Consulte .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?