UEFI BIOS 设置菜单

要进入 UEFI BIOS 设置菜单:

  1. 打开产品。

  2. 启动屏幕显示时,按 [DEL] 或 [ESC] 键。

  3. 输入密码(默认密码:Pw#12345)*1

  4. 显示BIOS屏幕。

*1 确保更改默认密码。请参阅

根据设置(如Fast Boot),您可能无法使用上述过程进入BIOS设置菜单。如果是这样,请使用以下步骤显示设置菜单。

  1. 打开产品并正常启动。

  2. 选择设置按钮。

  3. 选择更新和安全

  4. 选择恢复

  5. 高级启动中,选择 立即重新启动

  6. 选择故障排除

  7. 选择UEFI固件设置

  8. 选择重启

  9. 输入密码(默认密码:Pw#12345)*1

*1 确保更改默认密码。请参阅

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?