Definition of MP_NWx_Operation_Notice

注意
运行失控危险
  • 设备只能由有资格的人员,利用安装保护系统研究的结果进行配置和设定。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 MicroLogic B/BP 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • MicroLogic B/BP 保护功能缺省设置为最小值,但若为长期保护功能,则缺省设置为最大值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?