接地漏电保护(ANSI 50G-TD)

简介

接地漏电保护用于防止接地故障,具有非常高的灵敏度。它通常用于 TT 或 IT 接地系统,但在某些情况下也可用于 TN 接地系统。接地漏电保护属于剩余电流保护,基于通过围绕三根相线或三根相线与中性线的矩形互感器测量的电流。 MicroLogic 7.0 X 接地漏电保护包括符合IEC标准的VPS模块 60947-2 附件B。它属于A型漏电保护设备(RCD)。

可用性

警告
失去接地漏电保护风险
  • 切勿使用未连接接地漏电保护矩形互感器的 MasterPact MTZ(带有嵌入式 MicroLogic 7.0 X 控制单元)。
  • MasterPact MTZ(带有嵌入式 MicroLogic 7.0 X 控制单元)上永远只能使用 Schneider Electric LV833573SPLV833574SP 接地漏电保护互感器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

下列设备提供接地漏电保护功能:

  • MicroLogic 7.0 X 连接到外部矩形互感器的IEC标准控制单元

  • 3 极断路器和 4 极断路器

需要通过外部矩形互感器测量剩余电流。

有关安装矩形互感器的信息,请参阅 Schneider Electric 网站: NVE35468

VPS 电压电源模块随附有 MicroLogic 7.0 X 控制单元在低电平电气故障和无负载的情况下为控制单元供电,此时,基于流经断路器的电流进行的供电不够充足。

VPS必须符合IEC 60947-2 附件 B.

工作原理

接地漏电保护具有定时曲线。

接地漏电保护阈值 IΔn 设置接地漏电水平,在此水平下,当达到接地漏电保护时间延迟时断路器脱扣 Δt.

设置保护

接地漏电保护设置为:

  • IΔn: 接地漏电保护阈值

  • Δt: 接地漏电保护时间延迟

设置方法如下:

  • MicroLogic X 显示屏,位于 主页 > 保护 > I接地泄漏

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)。

保护设置

设置

单位

范围

步骤

出厂设置

精度

IΔn

A

0.5-30

0.1

0.5

符合 IEC 60947-2 附录 B

设置

单位

设定值

Δt

0.06

0.15

0.23

0.35

0.80

不脱扣时间

> 0.06

> 0.15

> 0.23

> 0.35

> 0.80

最长分断时间

< 0.14

< 0.23

< 0.35

< 0.80

< 1.00

测试保护

接地漏电保护的运行测试如下:

步骤

操作

1

检查确认断路器已合闸、控制单元供电正常(ready LED 闪烁)。

2

使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)MicroLogic X 控制单元正面的测试按钮 (T) 。此操作将记录为一个事件。

3

断路器脱扣。生成一个事件。

4

如果断路器不脱扣,则生成一个事件。联系您的 Schneider Electric 服务代表。

预定义事件

该功能生成下列预定义事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x6404 (25604)

IΔn 脱扣

脱扣

0x641E (25630)

IΔn/Ig 测试脱扣

脱扣

0x6204 (25092)

IΔn 启动

保护

0x6304 (25348)

IΔn 运行

保护

中等

0x142A (5162)

IΔn/Ig 测试按钮已按下

诊断

0x1413 (5139)

IΔn/Ig 测试 - 未脱扣

诊断

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

保护事件的生成方式如下:

  • 保护启动时,生成启动事件。

  • 保护时间延迟结束时,生成运行事件。

  • 断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。

建议操作

代码

事件

建议操作

0x6404 (25604)

IΔn 脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x641E (25630)

IΔn/Ig 测试脱扣

复位设备或使用 EcoStruxure Power Device 应用 内的电力恢复助手。

0x1413 (5139)

IΔn/Ig 测试 - 未脱扣

重新开始测试。如果再次失败,则更换控制单元。

复位脱扣事件

有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?