监测 MCH 储能马达

简介

MCH 储能马达会因储能数的原因出现磨损。建议定期检查储能马达,以确定是否必须更换储能马达。为避免定期检查储能马达,储能马达达到建议的最大储能数的 80% 或 100% 时会生成事件。

工作原理

MicroLogic X 控制单元:

  • 记录在断路器每次合闸之后复位合闸机构时执行的储能序列的次数。

  • 测量和记录 MCH 储能马达复位合闸机构时最后一次储能的时间。

  • 计算 MCH 储能马达的磨损百分比

  • 在以下情况下生成事件:

    • MCH 储能马达达到建议最大储能数的 80%

    • MCH 储能马达达到建议最大储能数的 100%

有关建议操作数的更多信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

复位 MCH 储能马达数据

注意
监控无效
更换 MCH 储能马达后,将储能操作计数器复位为零。
不遵守这些说明可能会导致操作数不正确。

以下 MCH 储能马达数据可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件复位或设置为零(受密码保护):

  • 储能操作计数器

  • 上次储能时间

数据可用性

MCH 储能马达数据可通过下列方法查看:

  • MicroLogic X 显示屏的下列屏幕上:主页 > 维护 > 健康 > 执行器磨损

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

监控数据 MicroLogic X HMI EPC 软件 EPD 软件 通讯

磨损百分比

储能操作计数器

上次储能时间

预定义事件

监控 MCH 储能马达可生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1450 (5200)

MCH 储能运行超过阈值

诊断

中等

0x1451 (5201)

MCH 已达到最大运行次数

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1450 (5200)

MCH 储能运行超过阈值

计划更换 MCH

0x1451 (5201)

MCH 已达到最大运行次数

更换 MCH

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?